This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 温度、湿度和通信 MCU

Guru**** 681490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/747784/temperature-humidity-and-communication-mcu

大家好、

我希望一切都进展顺利。

我有一个非常简单的应用-基本上我需要3个温度输入和2个湿度输入、并且需要根据输入值控制2个继电器(需要9个此类系统)。 此外、我需要将温度和湿度数据以及继电器(开/关)的状态传达给主控制器、从主控制器可以通过仪表板或某种 GUI 读取这些数据。

哪些 MCU 适合该项目? 应使用哪种通信协议? 只是 CAN 协议? 还是 Modbus TCP? 还是其他一些问题?

实际上、我从未在专业层面上接触过 MCU、因此确实需要一些建议。


方框图也可能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要求的大部分内容取决于您的系统要求。 其中包括您的传感器输入的必要采样率及其分辨率、以及您对输出(控制继电器)和通信的要求。

    但是、您可以从查看 我们的微控制器产品页面开始 、了解我们提供的微控制器系列。 这些链接还会链接到某些目标应用程序、可帮助您找到与您的应用程序最匹配的应用程序。  

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Britta。 我为传感器做了一些选择:

    www.ti.com/.../
    www.ti.com/.../

    两者都具有 I2C 通信、这是非常可取的。

    我倾向于使用以下 MCU 作为主机:

    www.ti.com/.../

    现在、您能告诉我上述 MCU 是否支持 Modbus TCP 通信吗? 它具有以太网功能。

    最后、您能否展示一些具有 i2c 和以太网的 MCU? 以便它们可以与传感器集成并通过 Modbus 进行通信。

    请提供一些反馈/建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对此控制器有何看法? 对于此任务而言、它看起来是否合适?
    www.ti.com/.../msp432e401y
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如何对这些 MCU 进行编程? 我是否需要购买一些套件来刻录代码?

    谢谢堆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qasim、

    MSP432E4能够执行 Modbus 操作。 但是、我们没有任何 Modbus 工作示例。

    首先、可以查看以下 TI 参考设计中的软件。 它基于 lwIP 构建、MSP432E4也支持该协议。 www.ti.com/.../TIDA-00226

    与任何其他 TI MCU 一样、这些 MCU 的开发板也称为 LaunchPad。 有关 MSP432E4 LaunchPad 的详细信息、请访问以下页面: www.ti.com/.../msp-exp432e401y

    LaunchPad 上的调试接口可用于对这些 MCU 进行编程。 此外、还有许多可用于编程的编程工具。 您可以先参阅此页面、了解有关以下一些工具的详细信息: www.ti.com/.../tools-software.html

    如果您有更多问题、请告知我们!

    谢谢、
    SAI