主题中讨论的其他器件: MSP-FET
您好!
我遇到了一个奇怪的问题,当我使用以下命令时: P1IE |= 0x08; 、 P1IE = 0x87;(例如)当查看'resistar'窗口或使用'watch'观察变量时,寄存器不会被置位。 当我下载电路板上的代码并在没有调试的情况下运行时、我可以清楚地看到我所需的中断没有触发。 但是、当查看 PxDIR、PxSEL 和 PxIES 时、我可以看到这些值已更改为所需的值。 IAR 是否会发生可防止这种情况发生的事情?
谢谢、
Beau
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我遇到了一个奇怪的问题,当我使用以下命令时: P1IE |= 0x08; 、 P1IE = 0x87;(例如)当查看'resistar'窗口或使用'watch'观察变量时,寄存器不会被置位。 当我下载电路板上的代码并在没有调试的情况下运行时、我可以清楚地看到我所需的中断没有触发。 但是、当查看 PxDIR、PxSEL 和 PxIES 时、我可以看到这些值已更改为所需的值。 IAR 是否会发生可防止这种情况发生的事情?
谢谢、
Beau
[引用 USER="Beau Rogers]关于我遇到的问题的更新、似乎我根本无法使用 TI FET 编程器将该器件连接到 MSP。 我不断收到错误"Fatal Error: Could not find device"、即使它适用于 Elprotronic 编程器。
您是指 MSP-FET 吗? 如果您最近购买了 MSP-FET、则可能无法与较旧的 IAR 版本配合使用。
[常见问题解答] MSP-FET:解决方案:将较新的 MSP-FET 与较旧的 CCS 或 IAR 版本配合使用
此致、
James