This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5959:适配器

Guru**** 2534690 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5959, MSP-TS430DA38, MSP430FR5969, MSP-TS430RHA40A, MSP430F5528, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/742829/msp430fr5959-adapter

器件型号:MSP430FR5959
主题中讨论的其他器件: MSP-TS430DA38MSP430FR5969MSP-TS430RHA40AMSP430F5528MSP-EXP430F5529LP

大家好、

对于此 MCU,我应该使用哪个适配器来使 PCB 用于刻录代码, 根据我的理解、创建一个单独的 PCB 来将代码安装到该 MCU 的 IC 中将使其免受任何损坏、并且无需焊接 IC、但适配器将被焊接、我可以在燃烧后移除 IC、 那么、我的问题是我应该使用哪种适配器、我也在寻找燃烧器。

如果您有任何建议、我们将不胜感激、

谢谢、

萨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎在描述 ZIF (零插入力)插座板、它可用于对未焊接的裸器件进行编程。 FR5959产品页面指向以下型号:

    www.ti.com/.../msp-ts430rgz48c

    您必须为要使用的每个封装购买单独的插座。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我想知道 MSP-TS430DA38是否适合与 VQFN 40引脚 MSP430FR5959配合使用?

    我还有关于 MSP430FR5969 VQFN 7mX7m IC 的另一个问题,可以将其从 lauchpad 上除水并将其焊接到 PCB 中,而不会造成任何损坏,这是否可以完成?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每个插座板特定于特定的封装和引脚布局。 您所连接的电路板显示:

    "器件支持:MSP-TS430DA38开发板支持采用38引脚 TSSOP 封装(TI 封装代码:DA)的 MSP430F22xx、MSP430G2x44和 MSP430G2x55 MCU。"

    因此、它不适用于 VQFN-40 (RHA)封装。 MSP-TS430RHA40A 适用于 VQFN-40、但描述中仅提到 FR57器件。 一旦您确定要使用哪种器件、最好从 TI 的某个人那里获得建议。

    从理论上讲、可以从 Launchpad 上卸下 MCU 并将其"移植"到另一个电路板上、但这并不容易、需要相当多的技能才能避免损坏。 (回流炉会有所帮助。) TI store 列出了 FR5969 VQFN-48 (RGZ)(3.86美元(q.1))和 FR5969 Launchpad (16美元)、因此这样做的好处并不明显。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我们提供了很多有用的信息、

    因此、我想先将 Launchpad 与我的电路连接、然后在进入 PCB 之前进行测试。我将 Tiva MCU 与我的电路结合使用、它运行良好、但现在我正在寻找一个更小的 MCU 在 PCB 中使用它、所以首先我要找一个更小的 MCU 应使用我的电路对其进行测试、然后根据测试结果确定是否应在 PCB 中使用它、 我的问题是,当我搜索任何 MCU 时,如何知道该特定的 MCU 是否有 Launchpad?数据表中是否有提及? 还是只需查看谷歌结果?

    MSP430F5528是否有 LaunchPad?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品页面上有一个"Tools and Software"选项卡、该选项卡应告知您相应的 Launchpad。 该特定变体可能不会出现在 Launchpad 上、但可能存在非常类似的变体。

    例如、F5528与 F5529非常相似、F5529具有 MSP-EXP430F5529LP Launchpad。 我将提供一个链接、但我想有人忘记在 F5528页面上提到该板。 (他们通常会得到正确的结果。)

    或者、TI store (store.ti.com)可以为您提供所有现有 Launchpad 的列表、您可以从此处返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的发帖和回答。

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人

    我有这个引脚分配图,但它没有提到颜色的含义,如何知道模拟、数字写入和读取?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以从 LaunchPad 用户指南中找到相关信息。

    B.R.
    冬季