This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:为了仅使用 L 线、移除或补偿中性线解决方案

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A, EVM430-I2040S, MSP430I2041, TIDM-TWOPHASEMETER-I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/747265/msp430i2040-solution-for-neutral-wire-removed-or-compensated-in-order-to-have-l-wired-only

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779AEVM430-F6779EVM430-I2040SMSP430I2041TIDM-TWOPHASEMETER-I2040

尊敬的 TI 团队:

TI 的解决方案需要中性线来测量电压、电流和功率,请告知您是否有其他解决方案允许移除中性线或补偿中性线,以便仅使用 L 线。  

此致、

Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    我们的 EVM 设计用于具有线路和中性点连接的配置、这会影响电源运行和系统的其他区域。 但是、我最近支持另一个 EMDC 用户(请参阅下面的主题)、该用户希望在分相(1V、2C)配置中使用 EMDC 和我们的 MSP430F6779A、但没有中性点。 在这里、该设计将以另一行为参考、让我们将其称为第2行、而不是中性点、这是可能的、我们对 EVM430-F6779进行了一些测试、表明它在正确完成后可以支持此配置。

    MSP430F6779A:美国电表240 VAC 连接、无中性点或接地

    从技术上讲、如果您的三相系统具有完美平衡的负载、那么理想情况下、中性连接中没有电流。 因此、您可能能够摆脱不连接中性线和仅具有三条线路连接的状态、但您必须对此进行测试。 基本而言、电流需要流动、因此如果您移除中性点、它肯定会使您的设计更具挑战性。

    您是否尝试执行篡改检测、或者这是2S 等特定配置?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    您是否尝试执行篡改检测、或者这是2S 等特定配置?
    -美国市场,2S 应用。

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    是否有办法能够使用 MSP430i2040S 或进行硬件修改以便能够用于美国市场的2S 应用?

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、

    对于2S 配置、我们通常建议至少使用3个 ADC 通道:1个用于测量 L1和 L2之间的电压(理想情况下、这两个通道分别测量 L1和中性点以及 L2和中性点之间的电压)、另2个用于测量线路电流。 虽然 EVM430-i2040S 本身不能支持完整的2S 配置、但 MSP430i2041可以使用不同的硬件支持该配置。 查看我们的 TIDM-TWOPHASEMETER-I2040设计-遗憾的是、该电路板不可购买、但该设计是一个很好的参考。 有关参考 L2而不是中性点的详细信息、请参阅先前链接的主题。

    如果您使用电池为 EVM430-i2040S 供电、则可以跨 L1和 L2而不是线路和中性点连接 EVM 来测试电压测量。

    此致、

    James