This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:最低电源电压为1.80V 或1.99V?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/748122/msp430fr2433-minimum-supply-voltage-1-80v-or-1-99v

器件型号:MSP430FR2433

您好!

我对 MSP430FR2433的最小电源电压有疑问:

-第20页的数据表规定 VSVSH+应该介于1.74V 至1.99V 之间;如果我理解正确、那么为了处于安全侧、我需要1.99V 的最小电源电压。

-另一方面、数据表中的建议运行条件为(第15页):

那么、是否有机会在电源电压为1.80V 的情况下运行 MSP430FR2433器件?  

提前感谢、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为确保器件启动、电源电压必须至少为1.99V。但稍后、电压可降至1.8V (如果您的电源支持此功能)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 那么、只是为了确保根本无法停用 SVS 或降低 SVS 电压电平和/或减少时钟周期、以便能够在1.80V 时启动?

    我只有稳定的1.8V 电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    遗憾的是、如果您提供1.8V 电压、则无法保证器件启动。 您将需要使用上电和断电电平的 SVS 参数。

    为了保证启动、您需要提供大于1.99V 的电压。 为了确保器件在启动后保持开启状态、您需要提供大于1.86V 的电压。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只能通过软件更改 SVS 或时钟配置、也就是说、在代码已经开始执行之后。