This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:调试模式下的 CPU 时钟速度

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/748012/msp430fr5989-cpu-clock-speed-in-debug-mode

器件型号:MSP430FR5989

您好!

《MSP430FR59xx 系列用户指南》指定了以下内容:

“8.2.3.7调试模式下的等待状态

当器件处于调试模式时、不会应用等待状态。 NWAITS[3:0]在调试中无影响

模块 在调试模式下(例如、在 JTAG 访问 FRAM 期间)、器件系统时钟被控制

并且可以在任何时候停止、因此 FRAM 访问需要在没有等待状态的情况下完成

周期。 CPU 和 DMA 的运行速度从未超过中的最大 FRAM 访问速度限制

调试模式。”

因此、当代码在调试模式下执行(插入 JTAG pod)时、CPU 频率是多少? 是8MHz 吗?

在自由运行模式下使用 JTAG 执行代码时、CPU 频率是多少?

谢谢!

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guillaume、
    我明天会回来。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guillaume、
    解释比较简单。 不幸的是、UG 中的描述非常误导人。 我们需要改进它。
    在这种情况下、有关调试的语句并不意味着从用户的角度来看调试模式、在调试应用时、需要了解的是、通过调试器接口将设置连接到 PC、 但调试模式在这里意味着通过 JTAG 或 Spy-Bi-Wire 来实际执行调试活动、例如访问寄存器、通过调试接口访问 FRAM、单步执行模式、设置断点等 在这些情况下、一旦 JTAG/SPI-Bi-Wire 主动接管器件控制、CPU 时钟就会切换到调试接口中生成的时钟、并且等待周期会被忽略。
    此时、当代码执行恢复时、CPU 使用应用程序的选定时钟源运行、因此将根据用户选择的设置应用等待周期。
    我希望这澄清了情况。

    此致
    Peter