This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430I2041:MSP430i2041

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/748140/ccs-msp430i2041-msp430i2041

器件型号:MSP430I2041

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

这可能是一个愚蠢的问题、但如果您能帮我解决、我将不胜感激、这与 ADC 中断有关。 MSP430i2041具有 SD24 ADC、可进行"单通道单次转换"、"单通道连续转换"、以及多个通道的相同转换。 现在、使用中断、CPU 保持未啮合状态、并可在 ADC 执行数据采集时自由执行其他操作? 如果是、那么在新数据 到达之前、我必须对之前采集的 ADC 数据执行多少个时钟周期(或多少时间)(FM = 1MHz、过采样率为256)?  

如果有一个文本对所有这些内容和其他内容进行了解释,我将非常希望 被指向它。

谢谢你。

P.s.我很难理解中断的概念、也希望在这方面有所帮助。  

此致

Neal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OSR 实际上是 ADC 时钟速率(1.024MHz)的分频值、因此当 OSR=256时、单次转换需要256/1.024MHz=250微秒(4kHz 输出速率)。 您的程序可以使用该250uec 来处理(以前的)数据。

    我建议您查看产品页面上"工具和软件"选项卡下提供的 TI 示例集(SLAC676F.zip)。 您可能需要从"msp430i20xx_sd24_03"示例开始、该示例说明了具有中断的单通道连续操作。