器件型号:MSP432P401R
大家好、我使用 MSP432P401R Launchpad 将模拟数据传递到 PC、听起来很简单、但问题很简单、因为某种原因、我的 PC 无法读取或发送任何串行数据。 这很奇怪、因为一旦我将 Launchpad 连接到 PC、我就可以看到 PC 已识别两个串行端口:
我以前遇到过相同的问题、但对于 MSP432E401Y、我在此处(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/717137)发布了该问题、我发现的解决方案是重新安装 XDS110驱动程序、但从新的解决方案(SimpleLink MSP432E4 SDK v2.20.0.20)中、我认为一旦返回 MSP432P401R、此更新的驱动程序将正常工作、 但现在我不确定这个问题是否是因为我以前更新了驱动程序。
我尝试使用来自 CCSV8、PuTTy 和 Matlab 的终端查看器建立通信、所有这些都具有相同的结果。
谢谢
还有一点、当我尝试来自 enegia 的 analogRead 示例代码(1.6.10E18)时、我得到了相同的错误。 我可以上传代码、但一旦尝试从串行端口读取模拟数据、我也无法访问。