This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2110:LPM3中的 MSP430FR2110、无外部32.768kHz

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/747835/ccs-msp430fr2110-msp430fr2110-in-lpm3-without-external-32-768khz

器件型号:MSP430FR2110

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

我正在使用 MSP430FR2110、我希望它在 LPM3中不使用外部32.768kHz。

我在没有 外部32.768kHz 的情况下对其进行了测试、电流为17uA (我希望小于3uA)。  它太高了。

我该怎么做?  

BR、

苏珊·杨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Susan、
    非常感谢您就此与我们联系。
    如果您需要低于3µA μ A 的 LPM3电流、但不想使用32.768kHz 晶体、则唯一的选择是使用集成式 VLO。 请记住、VLO 不是精确的振荡器、而是针对超低功耗进行了优化。 因此、仅在放宽计时精度要求的情况下可用。
    您可以在 CCS 中的 TI Resource Explorer 中找到代码示例、这些示例演示了如何使用 VLO。

    此致
    Peter