This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:端口 P9中断可供使用

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/747226/msp430fr5989-port-p9-interrupt-available-to-use

器件型号:MSP430FR5989

您好!

我的问题很简单。 是否可以使用 P9.6和 P9.7作为输入边沿中断触发? 文档确认此类活动是可能的并且存在寄存器(P9IE)。 遗憾的是、在代码中、我也找不到 PORT9和 P9IE 的中断向量。 我有一种奇怪的感觉,认为这是不可能的。 我是对的吗? 在 这个论坛的某些主题中、我发现对于 MSP432而言是不可能的、但我的内核不同。

我使用的文档是 slau367o MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南(第375页-底部)

非常感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    《用户指南》介绍了该系列中任何器件中所有功能的联合。

    您还应随时查阅特定器件的数据表(在本例中为 SLAS789D、可在产品页面顶部找到)。 在数据表(表6-60)中、P9IE 因其缺失而显著。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bruce、

    文档解决了我的问题。