This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:外部环回示例不起作用

Guru**** 2588535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/746443/msp430fr4133-external-loopback-example-not-working

器件型号:MSP430FR4133

你(们)好 我尝试使用  http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FMSP430Ware%2FDevelopment%20Tools%2FMSP-EXP430FR4133%2FPeripheral%20Examples%2FDriver%20Library%2FExample%20Projects%2FEUSCI_A_UART%2Feusci_a_uart_ex1_loopbackAdvanced 上的外部回送示例、但在串行监视器上看不到任何内容。 我像下面的图像一样对其进行设置。 我也将 launchpad 上的所有跳线置于它们的默认位置。 如何使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    此示例代码显示了 UCA0TXD 连接到 UCA0RXD 的 UART 回路功能。 为什么要使用串行监视器?

    //! MSP430FR2xx_4xx 电路板
    //! --------
    //! RST -| UCA0TXD|--|//
    ! | ||
    //! | ||
    //! | UCA0RXD|--|//
    ! | | 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您是否有可输出到串行监视器的示例程序?
    2.我还在"RXData = EUSCI_A_UART_receiveData (EUSCI_A0_BASE);"上设置了一个断点、但它从未命中。 因此我认为 UCA0RXD 不会接收任何数据。 如何解决此问题? (我尝试 了 e2e.ti.com/.../545377上的解决方案、但它不起作用)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    我们提供了寄存器级代码示例、您可以找到其中2个用于 UART 的示例作为参考。
    dev.ti.com/.../