您好!
我正在尝试从以下光学灰尘传感器收集数据:
根据数据表的第5页、我 使用计时 器 A 为传感器的输入引脚3生成了正确的 PWM 信号、并在 示波器中观察到该信号。 现在、在图2的同一页上、他们讨论了输出脉冲采样时序。 有人可以帮助我了解如何为此设置 ADC12? 有关这方面的问题很少:
我的采样保持时间应该是0.28ms 吗?
如果是、那么我应该等待下一 个0.04ms + 9.68ms 来收集我的下一个 ADC 值、因为输入脉冲需要很长时间到达?
3.如果1和2正确、如何为此设置 ADC?
谢谢、
行