请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969-SP 驱动-55°C 最低存储温度限制的系统参数是什么?
超出最低存储温度限值是否会导致特定类型的潜在损坏、或者仅是器件测试到的温度? 是否存在随时间推移而出现的 FRAM 存储器降级注意事项或类似问题? 我们想更详细地了解驱动此参数的因素。 感谢您提供的任何帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
驱动-55°C 最低存储温度限制的系统参数是什么?
超出最低存储温度限值是否会导致特定类型的潜在损坏、或者仅是器件测试到的温度? 是否存在随时间推移而出现的 FRAM 存储器降级注意事项或类似问题? 我们想更详细地了解驱动此参数的因素。 感谢您提供的任何帮助!