This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:最小存储温度驱动因子

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/744253/msp430fr5969-sp-minimum-storage-temperature-driving-factor

器件型号:MSP430FR5969-SP

驱动-55°C 最低存储温度限制的系统参数是什么?

超出最低存储温度限值是否会导致特定类型的潜在损坏、或者仅是器件测试到的温度? 是否存在随时间推移而出现的 FRAM 存储器降级注意事项或类似问题? 我们想更详细地了解驱动此参数的因素。 感谢您提供的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常情况下、它基于 CTE、东西以不同的速率收缩、这会对组件造成压力-也就是说、您可以剪断一个键合、或者芯片实际上会松动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该指出、CTE 是"热膨胀系数"、而不是慢性创伤性脑病、如果您将 CTE 谷歌搜索、这就是您所能得到的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Colin、抱歉耽误您的时间。
    该限制的主要驱动器是 FRAM 数据保留不保证低于-55°C

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涉水、

    感谢您的回复。 为了进一步说明、在将器件暴露在低于最低存储条件的温度下后、FRAM 数据丢失的可能性是永久性风险(由于电池不可逆损坏)、还是会重新编程处理器"将所需的 FRAM 存储器状态重新置为有效"并减轻这种风险?

    再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要做更多的研究、然后返回给您。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Colin、
    我没有关于问题越冷的物理原因的直接信息。
    但是、我们已经完成了资格测试保留。
    器件已通过500个非偏置-65C 至150C 温度周期、在后温度周期电气测试中未观察到不利影响。

    在较低温度下长期存储对可靠性的影响尚未进行评估。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水