This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2000:存储器使用情况有待改进

Guru**** 2974210 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2000, MSP430FR2100, MSP430FR2111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/746288/ccs-msp430fr2000-memory-usage-to-be-improved

器件型号:MSP430FR2000
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2100、 MSP430FR2111

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我的客户正在测试 MSP430FR2000。
他们似乎很快就会溢出内存容量、并期待测试 MSP430FR2100。
尽管他们仍然担心、内存可能已满、因为他们会编译不必要的数据、如未使用的中断矢量映射等

您可以推荐哪种最佳指南、以便他们可以查看 CCS 中的运行情况?

此致
Gabor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabor、

    它们是否真的不使用可屏蔽中断?

    MSP430FR2111是可选的、它具有4KB FRAM。 它是 MSP430FR2000的8倍。
    MSP430FR2000成本为0.29 @ 1ku、而 MSP430FR2111成本为0.29 @ 1ku。
    它们是否使用汇编器?
    如果他们计划设计100k 或1M 单元、则值得考虑汇编器编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabor、

    您的意思是"让他们可以查看 CCS 中发生的情况"?
    客户是否希望查看 CCS 中的器件存储器使用情况、或希望优化编译的代码大小以匹配器件的存储器大小?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei

    他们不是 CCS 的有经验的用户(我也不是)、他们不确定编译和加载到存储器中的文件是什么。
    首先、他们希望优化加载的内容。

    谢谢、此致
    Gabor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菜单视图->内存分配
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabor、

    要优化代码大小,您可以参考此应用手册: www.ti.com/.../slaa801.pdf
    但是、您能否与客户核实他们留下了多少内存大小?

    默认情况下、编译后的输出文件会加载到 CCS 项目->调试中。