This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2433:运行期间修改的闪存内容

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2433, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/746515/msp430g2433-flash-content-modified-during-runtime

器件型号:MSP430G2433
主题中讨论的其他器件: MSPBSL

尊敬的 E2E 社区:

我们将 MSP430G2433用于嵌入在电视集中的 BLDC 电机控制应用。 在几组中、闪存内容在经过一段操作时间后意外修改。 问题似乎发布在此处:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/598268

与我们的观察结果非常相似。 我们 的程序代码由实际应用程序和引导加载程序(从 TI 获取)组成。 如果我们阻止跳转到引导加载程序、则无法看到问题、但我们无法再向终端客户分发更新。

您能否为 我们提供上述解决方案?

  我们已经检查了线程顶部讨论的问题、例如确保稳定的电源电压以及时钟频率和电源电压之间的相关性。

非常感谢、致以诚挚的问候、

 

Bernhard Foerst

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    我并不完全熟悉上一篇文章、但之前的问题似乎与电压与频率规格的冲突有关。 您提到的引导加载程序是板载 BSL 还是应用程序端 MSPBOOT? (两者都可以在 MSPBSL 上进行解释/找到)

    强烈建议您阅读以下应用手册、以帮助诊断可能的闪存损坏的原因。 如果应用手册对您没有完全帮助、请在此处发布更新、说明您采取了应用手册中所述的步骤、以便我们帮助您缩小问题范围。

    《调试 MSP430Tm系列微控制器上的闪存问题》(slaa729)