This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可寻址火警检测器的参考硬件设计

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01519
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/746048/reference-hardware-design-of-addressable-fire-alarm-detector

主题中讨论的其他器件:TIDA-01519

您好!

我正在寻找可寻址火警检测器的参考设计。 由于我是新手、我很困惑、哪些硬件组件非常适合我。

谢谢、

-克洛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kallol、您好、感谢您关注德州仪器。 虽然我们可能没有能够准确满足您所需需求的参考设计、但我建议您从 TI 设计库中的 TIDA-01519开始。 请告诉我们、这是否更符合您的需求。

    此致、

    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs