请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5438A 你好!
5xxx 器件的用户指南声明了两个不同的内容:
- 根据表1-2、在 LPM2中 SMCLK 始终为关闭、独立于 SMCLKOFF 位 UCSCTL6、独立于 UCSCTL8中的 REQEN 位。
- 但是、表5-1声称、如果相应的 SMCLKREQEN 位被置位、SMCLK 也可以处于激活状态。
哪一个是正确的? 我还没有测量它、但在电路中、某些工作模式下的 ADC12结果会导致假设在 LPM2中 SMCLK 实际上始终处于关闭状态。