This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有助于为低频应用选择 MCU

Guru**** 2771105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/744292/help-in-selecting-mcu-for-low-frequency-application

大家好、

  我使用了参数搜索工具、但很难找到我想要的结果。  我决定在此询问是否有人可能有建议、而不是继续。

  我需要一个低功耗微控制器、此微控制器具有一个运行时钟速率为9kHz 或更低的8-10位 ADC (一个通道就足够了)(芯片上的时钟不能高于此速率)。

  如果有人可以向正确的方向指明我、我可以对其余参数进行排序、但这里有几个参数

VDD 3V

静态电流< 2mA

至少15个 I/O

谢谢、

SNE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您在该论坛上有机会参与、您所寻找的信息很难找到、即使在参数搜索之外也是如此。
    我知道您正在寻找一个以9kHz 时钟频率运行的器件、而不仅仅是以该频率运行的 ADC、对吧?

    让我先与您分享一些考虑、然后再重点讨论您的问题:
    我知道您正在寻找一款低功耗微控制器、因此您正在寻找一款以低时钟速率运行的 MCU。 使用慢速时钟频率肯定会降低峰值电流、因此如果这是您的目标、您可能会走上正确的轨道。 降低平均电流、尽管这有点棘手。 根据应用配置文件、CPU 处于活动状态的时间可能比处于低功耗模式更重要。 在某些情况下、减少时钟实际上会导致更高的平均电流、因此我们建议客户检查这一点。 如果应用允许、使用更高的时钟频率并减少活动时间可能会更有利。

    我们的一些器件能够将外部 LFXT 或 HFXT 连接到 CPU、这样您就可以控制频率。 您可以在"系列用户指南"的"时钟模块"部分中找到此信息。 您可以检查不同的系列、并与具有所需参数集的器件进行交叉检查。 请检查低时钟频率下的 ADC 性能。 降低频率可能在非常低的频率下允许电容器在转换前放电、这可能会导致转换结果不准确。

    希望这对您有所帮助、

    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 MSP430都以大约1MHz 的内部时钟启动、我听说过的所有其他微控制器也会执行类似的操作。

    据我所见、任何微控制器都无法避免 CISPR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Clemens Ladisch"]

    所有 MSP430都以大约1MHz 的内部时钟启动、我听说过的所有其他微控制器也会执行类似的操作。

    据我所见、任何微控制器都无法避免 CISPR。

    [/报价]

    感谢你的答复。  我相信有几个微控制器基本上可以使其时钟停止。  也许这只是启动后的情况-我将对此进行研究。

    您是正确的、避免 CISPR 会非常有吸引力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对获得的答案是否满意、或者您在此处需要进一步的帮助? 如果您的问题得到了解决、请验证给定的答案、否则请告诉我我们如何进一步帮助您。

    谢谢、此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决