This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2453:以低频率在信息存储器中写入数据

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2453

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/745787/msp430g2453-write-data-in-information-memory-with-low-frequency

器件型号:MSP430G2453

尊敬的所有人:

我需要在信息存储器中写入数据、例如 MSP430G2453的段 B。 由于低功耗、它需要以150kHz 的频率进行写入。 还可以吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Damien、

    请查看"闪存"下此器件的数据表。 闪存写入的最低要求是闪存时序发生器的2.2V 和257kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢:)