This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:与 HX711 ADC 通道相关

Guru**** 2555210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/745464/ccs-msp430fr5969-hx711-adc-channel-related

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在 项目中使用 loadcell 和 hx711。 有人能不能帮助我澄清一下、一个 hx711中的两个信道可以使用还是不使用。

此致、(&H)

Niharika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有使用过 HX711、但在阅读数据表时:

    可以、您可以使用两个称重传感器通道、并通过(单个)串行端口检索读数。 ADC 中的采样不是同时进行的:您可以告诉它在任何给定的时间要采样哪个加载单元。

    e2e.ti.com/.../742710
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脉冲数决定要采样的下一个通道->"no"是您问题的正确答案、始终可以通过阅读数据表来回答。