This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:只需尝试进行验证即可查看器件是否已正确编程

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/743887/msp430f2274-just-trying-to-do-a-verify-only-to-see-if-the-device-has-been-programmed-correctly

器件型号:MSP430F2274

我可以使用 Flasher 运行代码。 如何知道器件代码是否已验证? 我确实希望 只需执行验证步骤即可对微控制器进行编程(加载任何文件)、以查看微控制器是否已编程。

我正在使用的脚本:

-MSP430Flasher.exe -v -z [VCC]。

谢谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    v 选项将闪存存储器的内容与固件文件的内容进行比较。  因此、您需要在-v 后面添加一个文件名  但是、如果将闪存(-w)与验证相结合、则假设您希望比较刚刚闪存的文件、因此在这种情况下、您只需要 添加-v 到-w 命令行。  然后、它将闪烁并自动验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wend、

    按照 George 的指示、我建议您还查看 MSP Flasher 用户指南 、该指南有望提供您所需的信息。

    如有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    我刚刚尝试过您的解决方案、它起了作用。 我一定会深入研究本手册/感谢大家。