This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:将 SBW 数据线用作复位线、反之亦然

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/745348/msp430f5528-using-sbw-data-line-as-reset-line-and-vice-versa

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件:MSP-GANGMSP-FET

我们在工厂通过 SBW 对微控制器进行编程、但我还需要将 SBWDIO 线路作为硬复位线路。  是否可以将器件配置为同时执行这两项操作? 我的理解是、器件通过将 SBW 时钟线保持在高电平一段时间进入 SBW 编程模式(我想这是由编程器器件自动完成的)。  在正常运行期间、 RST/NMI/SBWTDIO 线路上的瞬时低电平是否会用作硬复位?  这是正常配置吗? 我计划在连接到 MSP430F558的板上的另一个板上添加一个看门狗计时器、将一条 GPIO 线作为每个软件循环脉冲一次的软选通发出、并且我想将复位/sbwdio 线连接到另一个板上作为 WD 复位。  通过 SBW 进行编程时会使用 Gang 编程器、因此看门狗电路不会成为其中的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我建议遵循 MSP430硬件工具用户指南中图2-3提供的建议2线 SBW JTAG 电路配置。 然后、确保您的外部安全装置/复位控制器有一个开漏、当您想要复位 MSP430F5528时、您可以连接到 SBWTDIO/!RST 并驱动至 GND。 添加此电路可能会向 SBWTDIO/!RST 添加更多电容、因此您可能希望对 C1使用1nF 之类的电容来实现更高的 SBW 速度。 或者、您也可以降低速度。 按照这些指南、您仍然应该能够使用 MSP-GANG 或 MSP-FET 对器件进行编程、前提是看门狗/复位控制器不会将 SBWTDIO/!RST 保持在低电平。

    此致、

    James