This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430fr2355LP、32kHz 晶振

Guru**** 2563750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/745277/msp430fr2355lp-32khz-crystal

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355

尊敬的 TI 社区:
目前、我正在使用 MSP430fr2355 MCU 进行 PCB 设计、并且非常关注 PCB 尺寸。 我的问题是、忽略32kHz 晶体及其电容器是否存在任何问题?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hosam、

    并非所有应用都需要32kHz 晶体。 这实际上取决于您的应用是否正在使用 LFXT。 通常、LFXT 用于精确计时和 RTC (实时时钟)等功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eddie、您确认了我的想法。 非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴能提供帮助!