This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47187:时钟速率略有变化

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/745296/msp430f47187-slightly-changing-clockrate

器件型号:MSP430F47187

是否可以将 HF 模式中的 XT2设置为比指定的16.0MHz 高一点?

16.384 MHz 将完全满足我的要求、让我非常高兴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    我们指定 XT2晶体振荡器的最大频率为16.0MHz。 超出建议的最大工作条件可能会对器件造成损害、插入问题或缩短器件寿命。 因此、我们建议遵循 DS 规范。

    如果您需要更高的频率、我建议查看不同的 MSP430器件系列、我们提供了多个器件、例如、我们允许 XT2晶体振荡器频率高达32MHz。

    此致、
    Britta