This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:如何在闪存中刷写两个应用并从一个应用跳转到另一个应用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/744898/msp430f5659-how-to-flash-two-applications-in-flash-and-jump-from-one-to-another

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

如何在闪存内的不同位置闪存2个应用程序?

说明:我要创建两个应用程序(LED1闪烁,LED2闪烁),一个在0x008000位置(组0),另一个在0x048000 (组2)。 我 使用的是 IAR。 当我验证时、我没有找到任何可以提及闪存起始地址的位置。 我已经下载了"UniFlash"应用程序、它是否有用?

2.如何从一个应用程序跳转到另一个应用程序?

说明:从闪存中的一个应用程序跳转到另一个应用程序时需要何种汇编指令。 跳转某种汇编指令?

引导加载程序应用程序的这些种类活动(这是自定义要求、不使用现有 BSL)。  

期待您的支持。

谢谢、

Siva