This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:仔细检查烟雾探测器的一些规格

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/744797/msp430fr2355-double-check-some-spec-for-smoke-detector

器件型号:MSP430FR2355

你(们)好

我的客户正在评估用于烟雾探测器的 MSP430FR2355。 需要对某些规格进行仔细检查。

在 整个温度范围内、ADC 内部基准精度是多少?

数据表在自然通风温度下为+-1.5%。 客户目标为+-1%、这决定了是否需要外部电压基准。

2. 整个温度范围内的 DCO 精度是多少? 是否为+-2%?  

烟雾探测器是否必须添加额外的 XT1?

3.是否有 ROM 驱动程序库用户指南和示例?

它具有片上红外调制功能。 哪些应用需要此功能? 而烟雾探测器也使用红外管 进行传输。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    1.您所查看的规格超出了建议的工作温度范围,因为它未另有说明。 该器件的自然通风工作温度范围为-40C 至105C。

    2.是的、您参考的规格是在-40°C 至105°C 的自然通风温度范围内。 如果他们的应用需要更高的精度、那么外部晶体可以提供这种精度。

    3.请参阅数据表的第7.3节(第4个项目符号)。

    红外可用于许多需要低成本视线通信接口的应用。