This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:设计过程步骤。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/743428/msp430fr6047-design-process-steps

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

我有 :EVM430-FR6047开发板。 我已成功使其全部正常工作。  问题是、接下来要采取哪些步骤将项目从开发板中删除。 我计划使用锂电池运行并驱动简单的 LCD 显示屏。 我想用一个特定的程序对每个电路板进行编程、所以我计划使用 JTAG 接口连接电路板。  

这个过程是否有写操作、我没有遇到任何问题?

是否有没有所有 USS 设计中心文件的基本 CCS 构建?

我是否应该从设计中心存储的配置文件中获取值并在我的特定项目中使用这些值??  

我假设我可以获取存储在 USS_Algorithms_results Algorithms_results 中的结果并直接使用它们、这是正常过程吗??

我们非常感谢您提供任何有用的提示。

谢谢

车架   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garret、

    有一个不包含所有设计中心文件的基本构建。 USS 软件库中有一个"模板示例"。

    在设计中心 GUI 中、您可以转到"File"->"Export Header"文件。 这会将配置设置导出到您可以使用的.h 文件中。

    是的、您可以在应用程序中直接使用结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、一个问题。  

    准系统构建和模板示例是相同的还是这两个不同的东西? 前两句话使其 听起来像是两个不同的东西。

    车架  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我的措辞混淆了、Garret。 模板示例是裸系统构建。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、我使用设计中心输出 USS_userConfig.h 文件、然后将其添加到 USSSWLib_TEMPLICE_example 项目中。 现在、USS_userConfig.c 文件中的结构定义没有行、我将收到与此类似的13个错误。

    说明资源路径位置类型
    137结构"_USS_Algorithms_User_Configuration_"没有字段"pWinCoef" USS_userConfig.c /USSSWLib_TEMPLATE_Example/USS_Config 行167 C/C++ Problem。

    那么、从哪里可以获得正确 的"USS_userConfig.c"  文件?

    当我在运行设计中心时"请求更新"、头文件存储在何处?  我在 CCS 中查看 USS_userConfig.h 的属性、它仍然显示2018年5月的最后修改日期。

    车架