This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:SDHS、振幅转换

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/744142/msp430fr6047-sdhs-amplitude-convesion

器件型号:MSP430FR6047

您好!

我有一个简单的问题。 是否有一个简单的公式将幅度从 ADC 采集连接到 ADC 的输入信号?

我正在尝试将 ADC 输入信号的振幅(在示波器上观察到)与 USS 设计中心中给出的值(在 ADC 捕获选项卡上观察到)链接起来。

以下是我在增益控制= 21.5dB (意味着放大为11.88)的情况下测量的结果:

近似地说、我们在 ADC 采集上具有1800峰峰值振幅、在示波器上具有50mVpp。

我预计在 ADC 采集时会得到50mV * 11.88 = 594mVpp。 如果振幅单位以 mV 为单位...

很明显我错过了一些东西...

此外 、振幅标度的单位是多少?

感谢你的帮助。

此致、

Thierry Soubie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thierry、您好!

    我正在研究这一问题、并希望明天能为您解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thierry、您好!

    ADC 捕获的单位是 ADC 计数。 如果您想使电压等于 ADC 计数、只需将测量的电压乘以增益(11.88)、然后将该数字除以 ADC 计数的数量即可。 在您的情况下、每个 ADC 计数的值为594mV/1800 = 0.33mV。

    此外、对于1MHz 传感器、由于内部饱和可能发生在~1、000个计数以上、因此您将需要更低的增益设置。 查看以下文档第8页上的项目4。

    www.ti.com/.../slaa837.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddy、

    感谢您的回答。 对于您有关饱和的评论、它会改善我的测量。 )

    我理解您的理解、但我想以非政治的方式获得 LSB (每 ADC 计数的电压)。  通常、对于12位 ADC、我们可以计算 LSB、其值为 LSB=Vsupply/4096。   

    如何获取 SDHS 的 ADC 的 LSB?

    此致、

    Thierry