This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:MSP430FR5969

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/743687/ccs-msp430fr5969-msp430fr5969

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我在  一个项目中使用 HX711。 我对这一点几乎没有什么怀疑。 是否有人能通过澄清我的疑虑来帮助我。

1.直到现在,我只使用了 CHANNEL A。 我想一次使用两个通道。(CHANNEL_A 和 CHANNEL_B)。如何使用它?   

2.两个负载单元可以一次连接到 一个 hx711中的两个通道 ,需要获得单路输出。 有可能吗?

谢谢、此致、

Niharika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于(1):我建议阅读:
    e2e.ti.com/.../742710

    对于(2):我不确定这意味着什么。 您是否希望以某种方式组合两个称重传感器的读数? HX711使用(单个)串行端口连接两个负载单元、您可以选择使用时钟脉冲的串行端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    回答您的问题
    您是否希望以某种方式组合两个称重传感器的读数?

    我想将一个 loadcell 连接到 HX711的一个通道(比如 Channel_A),将另一个 loadcell 连接到 CHANNEL 到同一 HX711,并获得单个输出。

    此致、(&H)
    Niharika