This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F6779:MSP430F6779上具有 CS 的 SPI 从器件、UCxSTE 是否完全正常工作?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/743864/compiler-msp430f6779-spi-slave-with-cs-on-the-msp430f6779-is-the-ucxste-fully-functional

器件型号:MSP430F6779

工具/软件:TI C/C++编译器

我曾与许多不同的 MSP 合作、发现当我在4线制 SPI 模式下作为从器件运行时、CS (连接到 STE)仅用于门控时钟、 它不会复位 SPI 子系统、因此下一次传输中的第一个时钟将是第一个位。  (在噪声可能会增加或减少错误 SCLK 的嘈杂环境中、长时间总线运行需要这种方法)。 我知道如何通过将 CS 运行到中断并通过代码执行复位来解决此问题、但我想知道 MSP430F67xx 系列是否仍然需要此问题?  是否有人在这个较新的 eUSCIxx 上对此进行了测试、将其作为 SPI 从子系统?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marty、您好!

    有关 eUSCI 模块工作原理的更多信息、我建议参考 《MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列用户指南》中的第40章。 此外、我建议在您的设计中使用 A 版本 MSP430F6779A、而不是非 A 版本。 在 这些修订版本之间(在此处说明)有多项改进、同时保持引脚对引脚兼容性。 但是、  对于这两个版本、有一个与 eUSCI 相关的勘误表 USCI50、该勘误表可能接近您所描述的内容。 您可以在 勘误表中阅读有关它的更多信息

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、感谢您的回复

    我已经阅读了用户指南、文本与非增强型商品的文本(或多或少)相同。  不清楚 Rx 移位寄存器是否复位到第1位、或者它是否只是在 STE 线切换之前继续保持它的关闭状态(就像在旧的 MSP f1611、f2618、f427中一样...)。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marty、您好!

    我想我理解您的说法。 在阅读用户指南时、当 UCxSTE 转换为从器件非活动状态(禁用但不复位 eUSCI 模块)时、RX 移位寄存器不会复位、而是会暂停。 如果在发生这种情况时接收到数据、那么当 UCxSTE 转换回从器件激活状态时、RX 移位寄存器中可能会有剩余的数据。 eUSCI 由一个 PUC 或 UCSWRST 位复位。

    理想情况下、UCxSTE 在所有数据都已接收或发送时转换、而不是在接收或发送时转换。 我不确定在这些类型的问题开始发生之前可以在本地路由 SPI 信号的距离、但我一定会研究滤除或消除该噪声的方法。 显然、eUSCI 模块将对任何类型的信号、噪声或有意的信号做出反应。

    基本上、您所做的工作听起来是最佳方法、Jens-Michael Gross 在以下主题中进行了讨论。

    MSP430 FR57XX SPI 从器件发送和接收问题

    SPI STE 功能混淆?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James、

    该系列的好之处是、我可以将 STE 功能映射到端口1或2上的引脚、并将其配置为中断!  这就省去了将 CS 线路连接到两个引脚的需要。  我将中断设置为在 CS 禁用沿触发、ISR 代码只需切换 UCSWRST 位即可重置 SPI 子系统。  我可以通过在传输中包含和测试数据包 CRC 来处理固件中的噪声。  我尚未完全测试 STE 引脚映射选项、但在其他项目中使用了复位技巧。

    供其他读取器参考:此 SPI 噪声问题是一个罕见的事件、具体取决于信号长度、负载参数和环境条件。  这不是您通常需要担心的问题。