大家好、 我在我们的其中一款产品中使用 MSP430F5438A。 我们将 MSP430F5438A 用作 SPI 从器件、通过 SPI 获取数据。
从器件配置为- UCXSTE 低电平有效、UCCKPH=1、UCCKPL=0、MSB 优先、RX 中断启用的4引脚 SPI。
我们始终会收到一些随机数。 连接 SPI 信号。
如用户指南图37-4中所述、波形非常好地遵循时序和边沿。
从波形可以清楚地看出、第一个字节是1010 0011 (例如0xA3)、但我们在 UCB0RXBUF 中不会得到0xA3。
我在这里犯了什么错误吗?
此致、
Pradeep Patolia