This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2252:是否需要外部晶体?

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/744163/msp430f2252-is-an-external-crystal-required

器件型号:MSP430F2252

MSP430F2252已有内部32KHz 晶振、我们是否仍需要在引脚2和引脚3的外部添加额外的晶振?

什么是外部晶体规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2252没有内部晶振。 您为什么认为它有一个?

    有关晶振规格、请参阅数据表的 LFXT1部分:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    是对的。 您是否考虑过内部超低功耗低频振荡器(VLO)? 如果是、您可以在数据表的第41页底部看到其规格。 有关32kHz 晶体的所有相关内容,请阅读 我们的 MSP430Tm32kHz 晶体振荡 器应用手册。

    此致、

    James