This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:是否可以使用 MSP430生成与19.2MHz 参考时钟同步的24MHz 时钟

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2000, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/743866/msp430fr2000-is-it-possible-to-use-an-msp430-to-generate-a-24mhz-clock-synchronous-to-a-19-2mhz-reference-clock

器件型号:MSP430FR2000
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2355

MSP 专家、

我们有一个应用、需要在其中生成一个24MHz 时钟、该时钟与系统中已有的19.2MHz 时钟同步。 是否可以使用 MSP430器件(最好是较小的 FR 器件)实现此目的? 有专用的 PLL 芯片可以实现这一目的、但它们很大且成本高昂、因此我们将检查使用低成本小型 MSP430器件实现此目的是否有任何技巧。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它有助于了解抖动和占空比规格等内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、rperezti、

    MSP430FR2000仅支持高达16MHz 的频率。 请查看 MSP430FR2355。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我们不关注任何特定的 MSP 器件、因此我将介绍 MSP430FR2355。 引用 MSP430FR2000只是为了满足论坛工具的要求、该工具不允许您在没有器件型号的情况下发布。 我还将介绍占空比和抖动要求、但不能假设生成的时钟对精度或稳定性没有严格的要求。 如果我们可以使用 MSP 时钟发生器生成可接受的24MHz 时钟、如何将 MSP 时钟发生器同步到外部19.2MHz 参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、rperezti、

    MSP430可以输出时钟、您需要外部逻辑电路来将时钟与参考时钟同步。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个概念是基于(慢速)输入时钟运行 FLL 以即时调优 DCO、然后在引脚上输出 SMCLK=DCO。

    理想情况是通过 XT1 (XT1BYPASS)将输入时钟用作时钟系统的 FLLREF、但我认为即使在旁路模式下、也不能将 XT1低至19.2K。 [我没有尝试过这种方法。]

    另一种选择是软件 FLL、它将输入时钟引入计时器(例如 TA0CLK)、并定期使 DCO 发生抖动。 与硬件解决方案相比,这有点草率,因此 Keith Barkley 的问题。 [我已经使用 F1/F2系列时钟系统完成此操作、我希望它可以在 FR2/FR4中执行。]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是19.2M、而不是19.2K、因此 XT1应该能够处理它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    噢。
    是时候再次清洁我的眼镜了。 很抱歉打断您。