This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:将默认"emeter-app-i2041.D43"固件刷写到 MSP430I2040EVM

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/744343/msp430i2041-flashing-the-default-emeter-app-i2041-d43-firmware-to-msp430i2040evm

器件型号:MSP430I2041

尊敬的 TI 团队:

我在随附的 CD 中提供了此默认固件"emeter-app-i2041.D43"。

 我们可以使用什么工具来刷新 EVM?

此致、

Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    CD 上的默认固件来自传统能源库(仅基于较旧的 IAR 版本)、EMDC GUI 或软件库不支持该固件。 我将查看您在另一个主题中的最新回复、并在明天收到回复。

    如果您仍然想重新刷新.d43二进制文件(如上所述由 IAR 生成)、我建议使用 Elprotronic 的 FET-Pro-430-Lite

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    这只是为了确保在刷写开箱即用体验固件或我自己的固件之前、我们可以返回默认固件。

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、这是有道理的。 在进行任何编程之前、您可能需要使用 Elprotronic 软件来读取和保存整个闪存的副本。 每个 i20xx 器件都有用于校准器件本身的唯一 TLV 数据、该数据存储在作为闪存一部分的信息存储器中。 如果在编程或开发过程中某种程度上擦除了此错误,则器件可能无法启动或无法正常运行。 通常,在对每个 i20xx 器件进行编程之前,我将备份(读取)整个闪存(以保留其 TLV 数据,以防我需要恢复它)。

    但愿这有所帮助。

    此致、

    James