This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6877:MSP430FR6877关于 msp430fr69xx_cs_04.c 的 HFFREQ 设置

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/744110/msp430fr6877-msp430fr6877-about-hffreq-setting-of-msp430fr69xx_cs_04-c

器件型号:MSP430FR6877

您好、社区成员、

在示例程序"msp430fr69xx_cs_04.c"中、使用8MHz 外部晶体。

但是、它不是针对"HFFREQ"进行设置的。
我认为在使用时不可能输入8MHz 的时钟。

我的客户注意到这一点、并尝试附加 HFFREQ = 10b。
对吧?

请告诉我。

Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cruijff、

    根据用户指南。 你是对的。 设置 HFFREQ = 01b

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ling、
    感谢您的回复!
    我看到了!
    克鲁贾夫