This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2433:导入 Energia 库:Adafruit GFX

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/743288/ccs-msp430fr2433-import-energia-library-adafruit-gfx

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACEENERGIA

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 CCS 8.2中导入使用 Adafruits GFX 库的 Energia sketch 时、MSP430_MSP_EXP430FR2433LP_AdafruIT_GFX 中存在两个 compouc1错误。 在 Energia 中、一切都按预期工作。 想知道是否有人有相同的错误、并且知道如何在 CCS 中运行该错误(因为我想使用良好的 EnergyTrace 监控)。

提前感谢。

此致、

Robert

fontconver/subdir_rules.mk:7:目标'fontconver/fontconver.o'的配方失败

22:22:致命错误:ft2build.h:无此类文件或目录

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    感谢您发帖。
    我们将尽快查看并回复您。

    谢谢、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    您能不能让我们看到您使用的确切库、并提供在 Energia 中工作的 Sketch 和任何依赖项。

    谢谢、

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处找到 Adafruit GFX 内核库。   此处提供了适用于小尺寸电子纸屏幕的特定显示库 PL_microEPD

    这是在 Energia 中正常工作的 sketch:

    #include "AdafruIT_GFX.h"
    #include "PL_microEPD.h"
    #include 
    
    #define EPD_RST 17
    #define EPD_BUSY 8
    #define EPD_CS 13
    
    PL_microEPD 显示屏(EPD_CS、EPD_RST、EPD_BUSY);
    
    void setup (){
    SPI.begin();
    SPI.beginTransaction(SPISettings(6000000、MSBFIRST、SPI_MODE0));
    
    display.begin();
    display.pprintln ("Hello World!");
    display.update();
    }
    
    void loop(){
    }
    
    

    感谢您的支持、

    Robert