This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5964:设计注意事项

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5964, MSP-EXP430FR5994, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/743787/msp430fr5964-design-considerations

器件型号:MSP430FR5964
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR5994MSP-FET

您好!

计划将 MSP430FR5964用于我们正在进行的新设计,我有几个问题:

1–使用内部低功耗振荡器(MODCLK)时有什么特殊的设计注意事项? 我相信这会将我们的 UC 限制为最大频率

8 MHz、但是否还有其他限制、例如 UART、SPI、I2C、GPIO 等上的外部接口速度?

2–在我们的设计中、我们将完全关闭 UC、以将功率强制降至绝对最低、我就是这样

想知道 UC 在典型设置中运行可能需要多长时间?

3–我已经订购了 MSP-EXP430FR5994 Launchpad 开发套件,似乎与我们计划使用的 MSP430FR5964最匹配。 是的

我们可以将器件安装到哪种通用试验电路板上、其中包括调试器仿真? 比如一些较旧的人

具有用于安装 uC 的插座的 LaunchPad 套件。

 

此外、您是否在我可能联系的凤凰城地区有当地销售代表?

谢谢、

Carroll

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carroll、您好!

    1–使用内部低功耗振荡器(MODCLK)时有什么特殊的设计注意事项? 我相信这会将我们的 UC 限制为最大频率
    8 MHz、但是否还有其他限制、例如 UART、SPI、I2C、GPIO 等上的外部接口速度?

    MODOSC 源自 MODCLK。 这通常是5MHz。 这可以在数据表的表5-8中看到。 请注意表5-8中也显示的温度和电压电源漂移。

    2–在我们的设计中、我们将完全关闭 UC、以将功率强制降至绝对最低、我就是这样

    想知道 UC 在典型设置中运行可能需要多长时间?

    请参阅数据表中的表5-9。 上电至激活模式通常为500uS、最大时间为1ms。

    3–我已经订购了 MSP-EXP430FR5994 Launchpad 开发套件,似乎与我们计划使用的 MSP430FR5964最匹配。 是的

    我们可以将器件安装到哪种通用试验电路板上、其中包括调试器仿真? 比如一些较旧的人

    具有用于安装 uC 的插座的 LaunchPad 套件。

    LaunchPad 当然适用于评估该系列器件。 我们还为80引脚器件提供了插座式目标板。 您还需要 MSP-FET 对器件进行编程和调试。

    www.ti.com/.../msp-ts430pn80b


    此外、您是否在我可能联系的凤凰城地区有当地销售代表?

    我将与当地销售代表联系并提供您的联系信息。