This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2132:无法生成 ADC10转换完成中断

Guru**** 2926750 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/742918/msp430f2132-unable-to-generate-adc10-conversion-complete-interrupt

器件型号:MSP430F2132
主题中讨论的其他器件:MSP430F1132

工具/软件:Code Composer Studio

连续编写代码以循环通过6个模拟通道。 到目前为止、无法使 ADC10生成转换完成中断。 代码是从为已知可正常工作的 MSP430F1132编写的类似要求中借用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GIETM ADC10IE?

    向我们展示一些代码、我们可以更好地猜测。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      //================================================ 设置 ADC10 ================================================

     // 这些位从最高通道开始选择单次转换序列的通道。

     //

     // 模数转换器(ADC)初始化。

     ADC10CTL1 = 0; //关闭 ADC10

     ADC10CTL0 = 0;

     ADC10AE0 |= 0x3F;               //通过 P2.0引脚将 P3.0和 P2.4设置为 ADC 的输入。

     ADC10CTL1 = INCH_5 + ADC10DIV_7 + ADC10SSEL_1 + CONSEQ_1; //选择序列中的最大通道数(A5)

     ADC10CTL0 = ADC10SHT_3 + ADC10ON;       //选择 Vcc 作为正基准电压。

     ADC10CTL0 |=(ADC10IE);         //启动 ADC 块转换状态机。

     ADC10CTL0 |=(ENC + ADC10SC);

     //全新启动,初始化所有标志。

     ADC_Flags   = 0;       //清除 ADC 标志。

     System_Flags = 0;

    /*----------------------------------

      *名称:evadc_isr

     *

     * 描述:

     *  对 ADC 进行了转换

     *  设置最多样化的进程标志

     *

     *

     ******************------------------------------------------------------- *

    #pragma vector = ADC10_vector

    _interrupt void evADC_ISR (void)

     _dint();

     ADC_Flags |= ADC_CC;     //设置转换完成标志

     ADC10CTL0 &=~(ADC10IFG); //清除 ADC 转换完成中断标志

     ANALOG_DATA = ADC10MEM;   //将来自 ADC 的数据保存在临时缓冲区中

     ADC10CTL0 &=~ADC10SC;   //开始下一次转换。

     _EINT();

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、主循环前面的 EINT 以某种方式被擦除、因此...