This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2254:MSP430F2254

Guru**** 2924510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/742799/msp430f2254-msp430f2254

器件型号:MSP430F2254

我需要 MSP430F22x 参考 SCH 来进行客户项目设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ray、

    您能在这里更具体一点吗? 您需要参考什么? 对器件进行编程? 是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DVCC/AVCC 引脚需要 去耦电容(100nF)。 RST/NMI/SBWTDIO 引脚 kΩ 一个带有10nF 或2.2nF 下拉电阻的47k Ω 上拉电阻;所有其它引脚可保持断开状态(请参阅用户指南中的表2-3)。