This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-THREEPHASEMETER-F6779:Msp430f6779

Guru**** 2037690 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/742634/tidm-threephasemeter-f6779-msp430f6779

器件型号:TIDM-THREEPHASEMETER-F6779
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779

您好!

      我将 MSP430f6779用于能量计。我需要实现9600波特率的半双工 UART 通信。 现在我想将波特率从9600提高到115200。所以请建议 配置。我必须使用哪种晶振。32kHz 晶振是否能够生成115200波特率?

谢谢您、

Nilesh Motawala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nilesh、

    有关如何生成 UART 波特率的信息、以及针对不同输入块和波特率的建议设置、请参阅器件用户指南中的第39章、UART 模式下的 eUSCI。 尤其是第39.3.9和39.3.13节。