请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP430FR2433 主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433
主程序:NOP;主程序
MOV.W #WDTPW+WDTHOLD、&WDTCTL;停止看门狗计时器
BIS.W #SELMS_VLOCLK、&CSCTL4
BIC.W #OFIFG、&SFRIFG1
BIS.W #SCG0、SR
BIS.W #SCG1、SR
BIC.W #LOCKLPM5、&PM5CTL0;解锁 I/O 引脚
BIS.B #1h、P1DIR
BIS.W #CCIE、&TA0CCTL0;定时器0中断使能
MOV.W #1200、&TA0CCR0
BIS.W #tassel_1_MC_1、&TA0CTL
BIS.W #CPUOFF + GIE、SR
JMP $;跳转至当前位置'$'
计时器:
XOR.B #1h、P1OUT
TI
常见的 INTVEC
org TIMER0_A1_Vector
DW 定时器
结束
因此、基本上我希望 VLO 模式打开、并使用计时器使 LED 每秒关闭和打开一次。
我一直在尝试使其正常工作、但它只是告诉我在低功耗模式下禁用了中断、有没有解决方案?