This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:与 HX711 ADC 通道相关

Guru**** 2558400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/742710/ccs-msp430fr5969-hx711-adc-channel-related

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在处理的一个项目是连接到 HX711通道的 Loadcells。 我想问我是否可以一次使用通道 A 和通道 B、如果可以、如何使用租赁帮助。

我要将两个负载单元连接到一个 ADC、因此我需要使用两个不同的通道还是一个通道?

谢谢、

Sandhya Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我是否知道您的要求、但根据数据表、您可以选择哪个通道(A 与 B)将 MCU 输出的下一个计数脉冲转换为 HX711 (参考数据表表表3)。 例如、为了使其下次采样通道 B、您读取它现在拥有的数据(24个 SPI 时钟)、然后再发送2个 SPI 时钟。

    至少可以说、此串行协议是不寻常的。 乍一看、您似乎需要在软件中执行 SPI。