请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 大家好、
使用下面显示的配置、VDD_3.0V 和 VDD_1.8V 始终开启、通过将 TXS0108的 OE 设置为低电平、将 A 侧和 B 侧设置为高阻态。
如何设置 MSP430的 I/O 以实现更低的功耗、包括来自 I/O 的泄漏电流?
如果 MSP430 I/O 保持输入模式、则输入变为不确定。 我应该切换到输出模式吗?
如果选择了输出模式、则输出为低电平还是高电平?
此致、
Toshi