This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP432E401Y:具有 uartecho 函数的 lwip

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/732777/compiler-msp432e401y-lwip-with-uartecho-functions

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

在以太网 lwip 示例中、我没有看到  过通过 UART 发送按字节数据的任何函数。 因此、我尝试在 enet_lwip 程序中将 uartecho 中的代码用于 UART 配置。

然后、我会收到链接错误。 误差如 下图所示。

谢谢你

此致

Kalyan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将需要调查可用的示例、并于10/3返回给您。 如果您有其他发现或进展、请更新。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kalyan、

    您尝试实现的目标不是很清楚。

    您是否正在尝试通过 UART 向 lwIP 发送数据包? 您计划以何种格式将数据发送到 lwIP - HTTP、TCP 或 UDP?
    是否正在尝试向 UART 发送 lwIP 数据包? 您计划以何种格式将数据发送到 lwIP - HTTP、TCP 或 UDP? "基于以太网的_IO_CONTROL."示例(在文件夹"./examples/nortos/MSP_EXP432E401Y/lwip 中)确实会将文本从网页(通过 lwIP 运行)路由到 UART。

    您是否尝试执行其他操作?

    是否需要使用 lwIP? 在 RTOS 上运行的 SimpleLink MSP432E4 SDK 还支持另一个 TCP/IP 堆栈。 它称为 NDK。 有一些示例(如 TCPecho 和 UDPecho)、可以对其进行修改以将数据路由到 UART、而不是回传到源代码。 这些示例位于文件夹"./examples/rtos/MSP_EXP432E401Y/ns 中。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、
    感谢你的答复。 在我的应用中、我希望实现串口转以太网和以太网转串口。 为了更改串行传输设置、如波特率和协议、我想使用基于 Web 的控制。
    这就是我尝试在 lwip 中使用 uartecho 示例代码的原因。
    请帮助我意识到这一点。

    谢谢你
    此致
    Kalyan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai Reddy、
    请回答我的问题。

    谢谢你
    此致
    Kalyan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kalyan、
    您可以使用 NDK 还是需要 lwIP?

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kalyan、

    我回答了您在此处发布的类似问题: e2e.ti.com/.../735663

    我将在这里关闭此帖子、以便我们可以在一个位置跟踪所有对话。

    谢谢、
    SAI