This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:PC 未检测到 Launchpad

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/729075/msp430fr2433-pc-does-not-detect-launchpad

器件型号:MSP430FR2433

将 USB 连接到 PC 后、设备管理器中不会显示我的 MSP430FR2433 LaunchPad。 我只听到连接声音。 已尝试更换电缆、不同的 USB 端口甚至 PC -无结果。
只有绿色 LED102在电路板上亮起。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的设备管理器中是否有任何未知设备? 如果您没有为 MSP430仿真器安装驱动程序、它可能会以这种方式显示。
    您可以在此处下载独立驱动程序:

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    如果您安装了支持 MSP430的 Code Composer Studio 或用于 MSP430的 IAR Embedded Workbench、它们也会自动安装。

    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我尝试安装此驱动程序-没有结果。

    这很奇怪、因为在打开框后的开头、在设备管理器中检测到它、但时间很短。 随后、绿色 LED101也会亮起。

    还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LED102是否始终亮起? 还是只需一次、现在它不再运行了?  

    正确安装驱动程序后、我们将在设备管理器的端口(COM 和 LPT)下看到两个 COM 端口枚举。  在配置驱动程序之前、它可能会短暂显示为未知设备或某种性质的设备、而 PC 则会判断它是什么。  这是您要检查的位置吗?

    此致、
    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、第一次插入 LunchPad 时、我看到了这一点。 但现在我看不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否将任何外部电路连接到 LaunchPad?  或者、添加的任何不在其默认位置的跳线?  

    我正在尝试确定是否有可能在主机上发生短路、从而阻止调试电路在您的计算机上正确枚举。  由于它在某个点上进行了枚举、我倾向于认为调试电路已被正确编程(否则它永远不会被枚举)。

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP 中未添加任何内容。 跳线处于默认位置(请参阅图示)。 附加)。
    此外、还应注意、尝试不同的电缆有点不同。
    使用原始电缆时、即使绿色 LED102也不会亮起。 尝试另一条电缆(稍长一点)时、此 LED 至少会亮起。

    Artur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有趣。 我有两种可能的理论:

    1.电路板附带的电缆最初可以工作、但现在出现了某种故障、其故障方式是 PC 阻止了器件枚举、因为它认为器件存在问题。 即使您尝试使用良好的电缆、PC 也会认为该设备存在问题(和/或连接到的 USB 端口)、并且仍然会阻止该设备。 如果是这种情况、您可能可以通过从 PC 上断开电路板的连接、重新启动 PC 并使用已知良好的电缆(例如您使用的 LED 亮起的电缆)再次连接电路板来解决此问题。 如果您有不同的可用端口、您也可以使用不同的 USB 端口尝试此操作。 我之前遇到过这个问题、如果电路板上出现过流情况、PC 可以阻止它、我需要重新启动或将其移动到其他端口以使 PC 允许器件再次连接。

    2.如果#1完全不起作用、则电路板可能存在硬件问题。 在这种情况下、您需要联系电路板的供应商以获取更换件。 如果您从 TI store 购买了 EVM、则可以联系 TI store 并解释您的问题(参考此主题)、他们可以为您提供更换件。 如果您是通过分销渠道购买的、则需要与购买电路板的经销商合作。

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有机会尝试上述第1项、或联系 TI store /分销商以尝试获取更换电路板?

    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我尝试了#1 -没有结果。

    我可能稍后会联系 TI store。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有机会申请新电路板? 我将关闭此主题、因为他们在2周内没有更新。 现在的建议是从 TI 商店支持处申请新硬件。 如果您在收到新硬件时仍有问题、请重新发布并参考此主题。

    此致、
    Walter