This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:如何偏离 FRAM 区域

Guru**** 2909130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/725715/msp430fr6989-how-to-devide-fram-area

器件型号:MSP430FR6989

FRAM 区域可分为三个段。
是否可以将一个段划分为其自己的程序区域和可变数据区域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以对一个段进行分频。 您需要设置 MPU_SEGM_Border1 = MPU_SEGM_Border2 = FRAM 主存储器启动。 您可以在 CCS 中手动指定存储器段边界和访问权限。

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    在这个方法中、它变成 MPUSEGB1[15:0]= MPUSEGB2[15:0]。
    在用户指南(slau367o)中、它由注释编写
    /*
    注:在 MAB 对独立于的分部成员进行分析时、也计算出相同的结果
    是 MPUSEGB1[15:0]还是 MPUSEGB2[15:0]中的较高值。 如果
    MPUSEGB1[15:0]= MPUSEGB2[15:0]、段2不可用、主存储器也不可用
    仅包含2个段。
    *
    我可以更改1和2的地址吗?
    我想在以下各项中进行更改、
    段1:0x4400到0xFF80
    段2:0x10000至0x1A000

    有可能吗?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以、您可以更改1和2的地址。 您提到的段分区是可以的。

    B.R
    冬季