This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5503:随机 USB 断开连接

Guru**** 2133920 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5503, MSP430F5529
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/729394/msp430f5503-random-usb-disconnects

器件型号:MSP430F5503
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529MSP430F5529

在使用 MSP430F5503测试 CDC 产品时、我们遇到了 MSP430 USB 器件随机断开连接的问题。频率从几小时到几天不等。 我注意到、在 PC 上使用 COM 端口的应用程序会以某种方式影响频率(有些可能会更频繁地导致问题)。

症状:
在 Win 7下、COM 端口号仅从设备管理/端口(COM 和 LPT)部分消失、应用程序停止接收新数据。
在 Win 10下、它通常会保持列出状态、并且正在使用该端口的应用程序会冻结、并且无法重新连接到该端口。 更少见的"未知 USB 设备(端口重置失败)"(Windows 已停止此设备、因为它报告了问题。 (代码43) USB 端口复位请求失败。) 出现“Device Manager/Universal Serial Bus controllers (设备管理器/通用串行总线控制器)  

MSP430上的应用程序未冻结、未复位、并在发生这种情况时继续执行。 MSP430检测到振荡器 NOR MNI 故障。 在 while 之后、只有 USBCDC_sendDataInBackground 开始返回超时。 我在事故发生后通过了 USB 模块寄存器、但没有什么"有趣"的东西吸引我。

MSP430USB 开发程序 Package_5_20_06_02包中的 C3_EchoToHost 示例应用程序也存在此问题。 在具有 F5503的定制板和 MSP-EXP430F5529套件上进行了测试。  IAR MSP430 6.3用于编译代码。

如果有任何想法或经验,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    感谢您的详细博文。 我看到您使用的是最新的 USB 开发套件、这很好。

    这绝对是一个有趣的问题。 我在网上搜索了 Code 43、并找到一篇由 Lifewire 提供的有关 如何修复 Code 43错误的冗长文章。 导致的范围从驱动程序问题到超出 PC USB 端口可提供的最大功率。

    从您的描述中可以看到、MSP430正常工作、只是等待 PC COM 端口的数据、最终导致超时。 您是否使用 USB2.0或 USB3.x 端口?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为后续行动、请通读以下主题。 查看最后一个主题、我开始怀疑此问题是由勘误表引起的。 对于 MSP430F5503、USB9勘误表与加电后可能失败的 VBUS 检测相关。 更多信息、请参阅勘误表。

    MSP430挂起 BIOS、然后在 Windows 7的设备管理器中获得"未知设备"

    USB 驱动程序和 Windows 7

    MSP430 CDC 示例运行问题

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    我将从您的帖子中假设您在 MSP-EXP430F5529电路板上没有看到这种行为、而只在您的定制电路板上看到这种行为?  您能否验证您的 USB 是根据 SLAA457a.pdf 文档中的图8设计的?

    如果 USB 设计正确、您可能需要检查 Win7和 Windows 10上所使用 COM 端口的电源设置。  您也可以尝试关闭笔记本电脑上的“睡眠”或“休眠”功能。  

    此致、

    Arthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    感谢您的回复。
    代码43很少出现。 修复起来非常简单、我只需断开并重新连接 MSP430器件、然后它就会重新开始工作。
    超时就是结果、COM 从 PC 消失、因此我想 MSP430不能发送数据、并且由于之前的操作未完成、因此针对新的发送请求提出的超时。
    它位于 USB 2.0端口上。

    Petr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arthi、
    我在 MSP-EXP430F5529和我们的定制板上看到同样的行为。 这就是使我感到好奇的原因。
    睡眠和休眠被关闭。

    Petr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、
    我在您的第二个帖子中介绍了这些建议。
    我认为这与此无关、在所有这些情况下、问题是它无法通过连接/PC 复位工作。 这种情况并非如此、器件工作小时/天、然后停止工作。

    无论如何、谢谢。
    Petr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    [引用 user="Petr Wagner">我认为这与此无关、在所有这些情况下、问题是它无法通过连接/PC 重置来工作。 这种情况并非如此、器件工作小时/天、然后停止工作。[/报价]

    查看 USB9、USB10和 USB12勘误表、他们特别提到、拔下并重新拔插 USB 电缆即可解决此问题。 这与您一直在做的事情相匹配-断开并重新连接 MSP430器件、然后它重新开始工作。 请仔细阅读这些勘误表、逐个实施权变措施、并继续测试是否存在问题。

    此外、我们在上面提出了几个开放式问题。 这些答案可能有助于让您了解您观察到的情况。 我将再次重点介绍勘误表。

    此致、  

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、

    当您发现问题时、您是否正在运行其中一个 USB 封装 CDC 应用程序?  我想尝试使用 MSP430F5529在我的结尾重新创建您的问题。

    此致、

    Arthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    它进行了另一轮测试以进行验证。 它毕竟是由勘误表中的 USB10引起的。 您让我再次重新检查它们。 谢谢!

    此致、

    Petr

    PS:我强烈建议使用其他信息更新 USB10说明、以了解问题如何表现。 由于对"USB begin to babble"的描述、我最初忽略了它、认为它不相关。 此外、在某些情况下、这个问题绝对不是"非常罕见"(我们有一个用 TCL 编写的旧串行应用、这在某种程度上大大增加了这个误差的可能性)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Petr、您好!

    真是个好消息。 感谢您再次查看勘误表并让我们了解问题的解决方案。 此外、我将向您提供有关 USB10说明的宝贵反馈。

    此致、

    James