This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:控制器复位:

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/727002/msp430fr4133-controller-reset

器件型号:MSP430FR4133

您好!

感谢您的支持。

我们将在 MSP430FR4133中实现 RTC。   

控制器每16分钟41秒休息一次、小时数变为2。

SYSRSTIV 的值 为0x001E、有时为0x0000。

请帮助。

此致、

Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajesh、

    感谢您的发帖。
    我有几个问题要与您澄清:
    1.它是否总是在16分钟41秒后复位?
    SYSRSTIV 的值为0x001E、有时为0x0000。 在复位或此行为不一致时、您是否仅看到 SYSRSTIV 设置为0x1E?
    3.您是否在系统中启用了任何中断? 如果是、您是否正确定义了这些中断的 ISR?

    谢谢、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    运行频率是多少? 如果您的运行频率高于8MHz、您是否考虑将 FRAM 等待状态设置为正确?
    另一方面、您是否检查过您没有遇到任何堆栈冲突?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajesh、

    我们正在寻找您的任何更新。
    您是否有机会检查 FRAM 等待状态以及任何中断和堆栈冲突?

    谢谢、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajesh、

    我们已经听过您的介绍了一段时间、因此我现在将关闭此主题。
    如果您有更多问题、请告知我们。

    谢谢、
    是的