This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:在 MSP432中测试 ADC14 ENOB 的方法和设置

Guru**** 2813015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/732752/msp432p401r-the-method-and-setup-of-testing-enob-of-adc14-in-msp432

器件型号:MSP432P401R

您好、e2e、

我想在 MSP432中测试 ADC14的性能。 根据数据表、典型的 ENOB 为13.2位。 但是、当我使用 MSP-EXP432P401R LaunchPad 和 LM4140作为输入信号和基准电源来测试其 ENOB 时、我发现我的结果与数据表之间存在差距。

我们是否有文档可以指导我测试和 计算 ENOB?

或者、您能告诉我   测试 ADC14时 ENOB 和设置的计算公式吗?

伊斯天